This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] awr1642:构建演示

Guru**** 2574205 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642144/awr1642-building-the-demo

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDK

参考 SDK 用户指南,我已成功配置构建环境。 然后、我想使用 SDK 构建演示。 根据指南、我打印"

cd %mmwave_sdk_install_path%\ti\demo\ \

它将提示错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    林志您好、

    您需要设置安装 MMWAVE-SDK 的路径。

    在我看来,您错过了设置"mmWave_sdk_tools_install_path"的步骤。 请查看"4. 5. 2. "Setting Up Build environment"。

    谢谢、
    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、感谢您的回答。我已完成步骤4.5.2、并提示 已配置毫米波构建环境。然后、当我构建演示时、提示错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    林志您好、

    您需要在命令窗口中执行"setenv.bat"。

    请执行以下步骤:
    1.打开 cmd 窗口。
    2.转至“$MMWAVE_SDK_01_01_00_02\packages/scripts\windows”。
    3.在 cmd 窗口中运行"setenv.bat"。

    完成此步骤后、您应该能够看到构建环境设置。

    谢谢、
    Raghu