This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM35:焊盘图案示例

Guru**** 2574205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/639605/lm35-land-pattern-example

器件型号:LM35

[ LM35DT/NOPB ]焊盘图案示例

您好!

您可以向我发送一个包含 pdf 文件的推荐焊盘图案吗?
我已经尝试根据以下参考文章将 BXL 文件转换为 CAD 文件、但 UL 无法执行该任务 、因为它是免费版本。

提前感谢您的支持。
此致、
Ken

其他参考帖子

LM35:LM35DT/NOPB 封装
e2e.ti.com/.../615207

LM35:有人获得 TO-220封装尺寸的 TDS?
e2e.ti.com/.../2176059

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kenichiro、

    让我检查一下。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    很抱歉、您无法转换为您的 CAD 软件。 不幸的是,起草小组仍在就此开展工作。 我会尽快回复您。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kelvin、Arron、

    感谢您的支持。
    我期待收到您的最新消息!

    此致、
    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    只想为您提供一些更新。 起草小组将在下星期三之前向我提供初步的情况,供我审查。 我会随时向您发布。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    感谢您分享进展!
    我将与客户分享这种情况!

    BTW、该图将包含在稍后的数据表中、对吧?

    谢谢、
    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    是的、在我批准最终图纸后。 它将自动附加到数据表。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    随附为初步图。 我查看了该图。 除了孔的直径外、一切看起来都很好。 请务必留意 LM35数据表上发布的最终图纸。 我会在收到确认后立即通知您。

    e2e.ti.com/.../3438.NEB0003A_5F00_4215013_5F00_NR_5F00_171120.pdf

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    非常感谢您的支持。
    我将以草稿形式与客户分享、并在最终版本发布后参考最终版本。

    不过、对我来说、这似乎是可以的。 孔的哪个直径无效? 应该是怎样的?

    谢谢、
    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    请不要分享登录模式信息。 我将在与包装组确认后向您发送最新的图纸。 我很抱歉造成混淆。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、Aaron、

    我等待您的进一步更新!

    此致、
    Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    随附的是我批准的图纸。 我不记得引脚上有90°角弯曲的 LM35。 我们通常携带穿孔直引线形成。 您能否与客户确认他们拥有的内容? 周四和周五是美国的感恩节假期。 大多数人都是为了休假而外出。 希望我能在下周初发布。

    e2e.ti.com/.../NEB0003F_5F00_422XXXX_5F00_NR_5F00_171122.pdf

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    非常感谢您的跟进!
    我已与我的客户分享了新的图纸!

    此致、
    Ken