请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT8241-CDK-EVM
voxelSDK 0.5.11:在方法 void PointCloudTransform::calcAperatureAngl弧 度(int &AperontalAperatureAngle、float &verticalAperatureAngle)中,第一个参数是 int &,这应该成为 float &
此更改当然会破坏使用此方法的用户代码。 但是、这些用户可能已经抱怨说他们无法获得足够精确的水平光圈角度...
(此外、实现中还有一个"不做任何事情"语句:point &P1=getDirection((((int)cy, 0);)
此致、
时代范达尔夫森