This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:传感器精度

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641585/opt8241-cdk-evm-sensor-accuracy

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

您好!

  我在相同的应用中需要测量 直径高达1.3米、具有3.6米支架的产品。 这使得物体周围的框约为1.5平方米。 我可能期望什么类型的(XY)分辨率以及我可能也看到什么类型的 Z 深度分辨率(最佳情况)。

谢谢你

Daniel Cook

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、我们提供了一款免费工具、可帮助您解决此问题等。  可 从此处下载。 本 视频介绍了如何使用它。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Larry、您好、我看过视频、除了一些深层问题外、其他信息都是直接的。 最好的事情可能是再次查看该工具,并询问有关参数的问题,这些参数有点含糊。 传感器本身似乎是技术的奇迹、如果我能够达到低于毫米的距离精度、将使我们的设备变得更好。 在我提供的范围内,您是否认为对于可以读取的电池,从3.6米的支架和2.5米的方形 FOV 可以实现至少略小于1mm 的测量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    使用3D-ToF 将很难实现亚毫米级精度。 正如您仿真输出所示、它将消耗大量的功率。 替代技术可能更合适。

    Larry