This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:传感器参数

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641632/opt8241-cdk-evm-sensor-parameters

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

大家好、这里是我的传感器参数、我在最小距离处的最大信号上存在一些过压问题。 我可以更改支架并使整个传感器越来越近、但我需要0.5mm 的分辨率、以便精度为1mm。 我是否可以改进任何其他选项以更好地适应传感器包络?  感谢你的帮助。

Daniel Cook

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    在实践中很难实现亚毫米级精度。 从工具的输出中可以看到、您需要投入大量的光功率;等效的电力是其3至4倍、这使得电源设计和热管理成为主要问题。

    Larry