This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8320 HDR FAME 相位图不连续性和非线性校正

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642343/opt8320-hdr-fame-phase-diagram-discontinuity-and-nonlinearity-correction

您好!

我们目前正在测试 OPT 8320的 HDR 功能。 我们发现了以下问题:

 

  1. 构建的非线性校正似乎不适用于 HDR 通道。 HDR 通道是否存在单独的校正?
  2. 我们发现、200mm~500mm 深度的相位分布不连续。 中心点处的相位值应是最低的、并随着与中心之间的径向距离的增加而增加。 您知道如何解决此问题吗?

 以下是 HDR 设置:

 alt_freq_SEL、7、

SUP_FRAM_ING_SCALE、4、

alt_frm_en、1、

 

您是否有解决这些问题的方法?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JH Chen、

    您是否对 HDR_PHASE_OFFSET_1和 HDR_PHASE_OFFSET_2进行了编程?

    您能告诉我有关您的应用的更多信息吗? 如果您愿意、您可以回复 ti-3dtof@list.ti.com 进行更私密的通信。

    Larry