This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR1642:XDS110在两个发射天线都启用一个线性调频脉冲时挂起

Guru**** 2575885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642065/awr1642-awr1642-xds110-hangs-when-both-two-transmitting-antennas-enabled-for-one-chirp

器件型号:AWR1642

你(们)好。

我正在毫米波 SDK 01_01_00_02中使用 xwr16xx mmw 演示。 当我设置 两个发射天线同时以一个线性调频脉冲(线性调频脉冲配置0 1 0 0 0 0 0 0 3)发射时、CCS 中的控制台显示传感器首先成功启动、然后 XDS110挂起。 我已经测试过、'啁 啾 Cfg 0 1 0 0 0 0 0 1 '和'chirpCfg 0 1 0 0 0 0 0 0 2 '都能完美运行。 PS:通道配置已设置为“通道配置15 3 0”。

提供了以下控制台输出

CS_DAP_0:错误:(错误-261 @ 0x0)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包7.0.48.0)

Cortex_R4_0:错误:  (错误-261 @ 0x0)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包7.0.48.0)  

CS_DAP_0:20次尝试后无法确定目标状态

CS_DAP_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。  程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。  建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序

Cortex_R4_0:20次尝试后无法确定目标状态

Cortex_R4_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。  程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。  建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序

氧化还原显示、线性调频脉冲中最多只能旋转2个 TX。

以下是我的配置、

sensorStop

FlushCfg

DfeDataOutputMode 1

通道配置15 3 0

ADCfg 2 1.

adcbufCfg -1 0 1 0 0

ProfileCfg 0 77 7 58 0 68 1 256 5500 0 30

线性调频脉冲配置0 1 0 0 0 0 0 3

帧配置0 1 32 0 100 1 0

低功耗0 0

guiMonitor -1 1 1 0 1

cfarCfg -1 0 2 8 4 0 5120

cfarCfg -1 0 8 4 0 5120

peakGrouping -1 0 1 224

multiObjBeamForming -1 1 0.5

calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256

扩展 MaxVelocity -1 0

离合器拆卸-1 0

CompRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0

measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2

sensorStart

我正在使用 xwr16xx mmw 演示中提供的 profile_2d.cfg、并将直视线性调频脉冲配置替换为'chirpCfg 0 0 0 0 0 0 3 '、并且通道配置已设置为'channelCfg 15 3 0'。

有什么想法吗?

谢谢、

Beren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Beren、
    您是否对 mmw 演示进行了任何更改?
    由于我在使用 SDK 1.1的默认 MMW 演示和配置的 CCS XDS110连接中看不到任何问题、因此我可以在可视化工具中查看图。


    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jitendra、

    感谢你的帮助。

    在 MMW 演示中、我没有改变任何东西。

    我再次检查了线性调频脉冲配置、发现我还使用'frameCfg 0 1 64 0 100 1 0'更改了 frameCfg。  那么、我的实际配置是

    sensorStop

    FlushCfg

    DfeDataOutputMode 1

    通道配置15 3 0

    ADCfg 2 1.

    adcbufCfg -1 0 1 0 0

    ProfileCfg 0 77 7 58 0 68 1 256 5500 0 30

    线性调频脉冲配置0 1 0 0 0 0 0 3

    帧配置0 1 64 0 100 1 0

    低功耗0 0

    guiMonitor -1 1 1 0 1

    cfarCfg -1 0 2 8 4 0 5120

    cfarCfg -1 0 8 4 0 5120

    peakGrouping -1 0 1 224

    multiObjBeamForming -1 1 0.5

    calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256

    扩展 MaxVelocity -1 0

    离合器拆卸-1 0

    CompRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0

    measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2

    sensorStart

    我‘了当帧配置为“帧配置0 1 64 0 100 1 0”时,XDS 110挂起。    当 frameCfg‘“frameCfg 0 1 32 0 100 1 0”时,它的工作效果如何,这与您的结果相同。

    ‘,您是否可以使用“frameCfg 0 1 64 0 100 1 0”再次进行测试?

    谢谢、

    Beren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Beran、您好!
    ‘此配置(“框架配置0 1 64 0 100 1 0”),我在设置时也看不到 CCS 连接出现任何错误。
    您能否在一次使用2TX 时检查电源(5V、3.0A)?


    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jitendra、

    我检查了我的电源、它是5V、1A。 在用2.4A 替换另一个后、XDS110问题消失了。 因此、连接问题的原因是电源的电流不足以同时支持使用2TX 和使用 CCS 进行调试。

    感谢你的帮助。 周末愉快!  

    此致、

    Beren