This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:XDS560V2无法连接到 AWR1642中的 C674x

Guru**** 2575885 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640323/ccs-awr1642-xds560v2-can-not-connect-to-c674x-in-awr1642

器件型号:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

你好、冠军、
  我的客户正在测试自己的 AWR1642板。 它们使用频谱数字 XDS560V2 STM 调试探针连接 AWR1642。 他们发现 R4F 可以正确连接、但无法连接 C674x。 错误如下所示。
你对此有什么建议吗?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、

    他们是否选择了正确的 DSP 代码 C6748?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、
      是的、内核设置正确。CCXML 中的 JTAG 测试连接可以通过、但当它们连接 C674x 时。 上述错误发生在 GEL_EvalOnTarget ("C674x_0"、"GEL_SetWaitInResetMode (1)")中;。  上述错误的含义是什么?

    DSS_Preconnect_CheckResetStatus()

       uint32_t pwrap_dprec0_rd = 0;
       uint32_t gempwrsmcfg4_rd = 0;
       int ctxWasConnected = GEL_Isconnected();//存储 CCS 连接状态*/

       if (0 = ctxConnectWased)
       {
           GEL_Connect ();
       }

       pwrap_dprec0_rd = PWRAP_DPREC0; // DSS 的调试子域电源复位执行控制寄存器*/
       gemwrsmcfg4_rd = HW_RD_REG32 (DSS_REG_GEMPWRSMCFG4_REG);
     
     
       //检查 PWRSMLRSTHALT 是否被置位
       if (0x00020000 =>(gemwrsmcfg4_rd & 0x00020000)
       {
           //检查 DSS 是否已断电或处于应用程序控制的复位状态
           if ((0x00000000 ==(pwrap_dprec0_rd 和0x00000020))||(0x00020000 ==(pwrap_dprec0_rd 和0x0007C000)))
           {
               printf ("--->DSS)处于由应用程序控制的复位状态。  在连接此复位之前,必须释放。\n");
               printf ("--->">调试器将启用\"重置时暂停\"并释放应用程序扩展的重置\n");

               GEL_EvalOnTarget ("C674x_0"、"GEL_SetWaitInResetMode (1)");
               printf ("-->\"Halt on Reset\"已在 C674x_0"上启用);
               DSS_ReleaseDSPHalt();
           }
       }

       if (0 = ctxConnectWased)
       {
           GEL_Disconnect ();
       }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    在连接到 DSS JTAG 之前、您能否确认他们已将 xwr16xx_ccsdebug.bin 或演示应用闪存到 AWR1642器件并将器件切换至 SOP-4模式?

    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jitendra、您好!
    感谢您提出的好建议。 我仍在与客户核实。

    此致、
    Adam