This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1312EVM:未识别 USB 器件

Guru**** 702620 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1312
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1186092/ldc1312evm-usb-device-not-recognised

器件型号:LDC1312EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1312

在执行固件更新之前、我一直在使用 LDC1312。  

 连接后、电路板现在无法识别、且 LED 未亮起。  

我遵循 了[常见问题解答]我的电感式传感 EVM 无法连接到 GUI。 如何解决? -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛,但是在成功执行所有步骤后,我仍然无法将设备连接至 GUI 软件或识别 USB 。

欢迎提出任何建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉您遇到此问题。 我有一个澄清问题。 EVM 是否仍显示在您计算机的设备管理器中? 如果是、它显示为什么?  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已附加了一个器件显示为的图像。  

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    根据该图、您可以尝试通过一些方法使电路板再次通信:  

    • 请尝试手动分配 EVM 驱动程序。 驱动程序应如下所示:  
    • 您可以将 电路板重新置于 BSL 模式并重新刷写。
      • 即使在闪存尝试失败后、BSL 模式也应该工作  
      • 如果您使器件处于 BSL 模式、则闪存应与之前相同。
    • 检查 MCU 附近的5V 测试点、以确保电路板上的电源仍然正常工作。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前没有可用的驱动程序、在尝试使用提供的驱动程序文件更新驱动程序后、主板仍无法注册驱动程序。 也没有驱动程序等待更新、并且 PC 已重新启动。  

    将电路板置于 BLS 模式时、电路板能够成功下载程序并显示"Programming OK"。 但是、电路板仍然没有变化。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    为了阐明重新编程、固件成功刷写后电路板上的 LED 是否立即亮起?  

    您是否在其他计算机上尝试过此板? 此外、如果它插入 USB 集线器、您是否尝试将它直接插入计算机 USB 端口?  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、电路板上没有 LED 亮起、但测试点的 GND 为5V。  

    是的、我们尝试了不同的计算机和 USB 点、但运气不好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果固件刷写无法使 EVM 显示、并且 LED 仍处于关闭状态、则电路板的 MCU 部分可能已损坏。 您可能仍然能够分离电路板的 MCU 和 LDC 部分、并且仍然可以将 LDC 与不同的控制器配合使用。

    此致、  

    Justin Beigel