This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP302:建议输出反向

Guru**** 1624215 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP302, TMP303, LM26NV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/749804/tmp302-recommend-reverse-for-out

器件型号:TMP302
主题中讨论的其他器件: TMP303LM26nV

  您能否推荐当温度处于或高于所选温度阈值时 OUT 引脚保持高电平的产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chang

    您是否正在寻找具有高电平有效跳变输出的引脚可选器件、如 TMP302? 也可以是具有高电平有效输出的任何其他器件(电阻器或工厂可编程)温度开关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amit Ashara
    是的、因为对于 TMP302、OUT 引脚额定值只有4V、所以我不能将高电压拉至低电平。

    我需要 SOT563封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Change、

    我建议使用采用 SOT563封装的 TMP303、其具有推挽输出、在超过跳闸点时可驱动高电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amit Ashara:

    如果选择 TMP303,当测量温度超过125°C 或低于-15°C 时,OUT 引脚是否为高电平?

    我只需要125°C 以上的输出引脚高电平。您可以推荐产品吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Change、

    不在 SOT-563封装中。 如果您愿意查看其他封装、则我们的 LM26nV 具有高输出电压和较高温度下的单跳闸点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Change、

    该主题是否有来自您一侧的更新?