请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 我们使用 awr1642设计的77G 毫米波雷达产品。 在使用 CISP25规范进行重新测试时、其未通过@2.4GHz 测试。 请参见下图。
我们检测到它不是来自电源。 我们禁用了 AWR1642、并使电源与电阻器负载一起工作、然后噪声消失。
您是否支持检测:
1、噪音来自哪里?
2.我们如何通过 CiSPR25 RE 5类测试。
如何使噪声频率偏移保持较小的值、从而避免 CiSPR25规范中的2.4G Hz 限制。