This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:SVD (奇异值分解)库是否可用于毫米波雷达?

Guru**** 2481505 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/748785/awr1642-is-svd-singular-value-decomposition-library-available-for-mmwave-radar

器件型号:AWR1642

尊敬的安保员:

我们正在开发基于 TI AWR1642的毫米波雷达。   我们是否有可用于 C674x DSP 的 SVD (奇异值分解)库? 我们的雷达算法开发使用了这一功能、最终将在 AWR1642 DSP 上运行。

谢谢、致以诚挚的问候

他 Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如今、我们的任何 DSPLIbs 或毫米波库中都没有 SVD。

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    好的。 我们是否有用于"findpeaks (查找数据矢量 Y 中的局部峰)的库或类似的库?

    谢谢、致以诚挚的问候

    他 Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    software-dl.ti.com/.../DSPLIB_C66x_TestReport.html

    上面的链接中提到了 SVD 功能测试。 你能提出建议吗? 我们可以获得它吗?

    此致
    他 Wei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DSPLib C66可从此链接下载

    http://www.ti.com/tool/SPRC265

    这些函数不会在 C674x 架构上开箱即用。 您将需要对其进行移植

    您的能力
    Cesar