This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MMWAVE-STUDIO:MMWAVE-STUDIO:DCA1000与 IWR1443搭配使用 mmWave Studio 有关 DCA1000数据的问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/749756/ccs-mmwave-studio-mmwave-studio-dca1000-with-iwr1443-using-mmwave-studio-questions-on-dca1000-data

器件型号:MMWAVE-STUDIO
主题中讨论的其他器件:IWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

地狱般的一切

我们使用 DCA1000收集 iwr1443的数据、并在 mmWaveStudio\PostProc 文件夹路径中生成"adc_data_Raw_0.bin"文件。 文件大小为4M、以后没有任何其他反应。 收集数据的过程中不涉及 CSS 的方案编制。 我们查看 了技术文档、但仍然不了解正在进行的操作、 training.ti.com/dca1000-training-video 上的视频  不可用。

我对 IWR1443 + DCA1000有3个问题。

如何控制 DCA1000数据采集的持续时间? 以及如何设置 DCA1000数据同事的开始和结束时间?

2.当我们想使用 CCS 从 iwr1443中提取数据时、它是否需要任何 CCS 编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要捕获更多数据、可以增加帧数、默认为8、还可以增加线性调频脉冲的时序。

    查看此文档 链接

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的回复。