This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/IWR1443BOOST:IWR1443:mmWave studio Postproc

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/747277/rtos-iwr1443boost-iwr1443-mmwave-studio-postproc

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

工具/软件:TI-RTOS

我尝试通过在将 IWR1443用作 mmWave Studio 时按 Postproc 来验证显示、但出现了"No Frame config information"字样、无法正常工作。
在输出选项卡上、您可以看到如下图片所示的错误。
我的计算机是 window10、mmWave 立体声系统是最新版本、并且在指南中检查并安装了 Matlab 运行时。

感谢 you.e2e.ti.com/.../TI-_C8C938BB_.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cha、

    查看您的日志,我很困惑,您是否使用 DCA1000或 TSW1400卡?

    查看这些视频、它们可能会对 您有所帮助:DCA1000  和 TWS1400

    请告诉我、如果您之后仍有问题、请输入完整的日志、复制和粘贴、这将帮助我查看您的所有步骤。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex

    我使用的是 DCA1000、IWR1443BOOST ES2.0、 我将通过 e2e.ti.com/.../4137.TI-_C8C938BB_.docxattach将"连接"选项卡上的信息作为附件。

    输出抽头

    [17:56:29] [RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
    [17:56:35] [RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
    [17:56:40] [RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\cha\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [17:56:40] 测试=错误
    [17:56:40]  
    [17:56:40]*** 脚本已成功完成。***
    [17:56:48] [RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
    [17:56:48] [RadarAPI]:状态:已通过
    [17:56:49] [RadarAPI]:打开板控制端口()
    [17:56:49] [RadarAPI]:状态:已通过
    [17:56:50] [RadarAPI]:AR1.FullReset ()
    [17:56:50] [RadarAPI]:状态:已通过
    [17:56:50] [RadarAPI]:关闭板控制端口()
    [17:56:50] [RadarAPI]:状态:已通过
    [17:56:50] [RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
    [17:56:50] [RadarAPI]:状态:已通过
    [17:56:50] [RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)
    [17:56:50] [RadarAPI]:状态:已通过
    [17:56:51] [RadarAPI]:ar1.Connect (4、921600、1000)
    [17:56:54] [RadarAPI]:警告:已与波特率115200连接
    [17:56:55] [RadarAPI]:警告:已断开现有波特率
    [17:56:55] [RadarAPI]:警告:尝试连接波特率921600
    [17:56:57] [RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
    [17:56:58] [RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1243")
    [17:56:58] [RadarAPI]:状态:已通过
    [17:56:58] [RadarAPI]:RS232未连接..!!!!
    [17:56:58] [RadarAPI]:ar1.frequencyBandSelection("77G")
    [17:56:58] [RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1443")
    [17:56:58] [RadarAPI]:状态:已通过
    [17:56:58] 器件状态:XWR1443/QM/SOP:2/ES:2
    [17:56:59] [RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1243")
    [17:56:59] [RadarAPI]:状态:已通过
    [17:56:59] [RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1443")
    [17:56:59] [RadarAPI]:状态:已通过
    [17:56:59] 器件状态:XWR1443/QM/SOP:2/ES:2
    [17:56:59] [RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\Cha\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [17:57:01] [RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio:02_00_00_02\\rf_ever_firmware\\radarss\\xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin")
    [17:57:02] [RadarAPI]:下载 BSS 修补程序 RPRC 二进制文件。
    [17:57:03] [RadarAPI]:AR1.GetBSSFwVersion()
    [17:57:03] [RadarAPI]:BSSFwVersion:(01.06.00.00 (06/09/16))
    [17:57:05] [RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio:02_00_00_02\\rf_ever_firmware\\masterss\\xwr12xx_xwr14xx_masterss.bin")
    [17:57:05] [RadarAPI]:下载 MSS RPRC 二进制文件。
    [17:57:10] [RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)
    [17:57:10] [RadarAPI]:状态:已通过
    [17:57:10] 收到 MSS 上电完成异步事件!
    [17:57:14] [RadarAPI]:ar1.RfEnable()
    [17:57:16] 状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [17:57:17] [RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion()
    [17:57:17] [RadarAPI]:BSSFwVersion:(01.06.00.00 (06/09/16))
    [17:57:21] [RadarAPI]:ar1.ChanNAdcConfig (1、1、0、1、1、1、 1、1、2、2、0)
    [17:57:24] 状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [17:57:24] [RadarAPI]:AR1.LPModConfig (0、0)
    [17:57:27] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [17:57:28] [RadarAPI]:ar1.RfInit()
    [17:57:31] [RadarAPI]:状态:已通过
    [17:57:33] [RadarAPI]:AR1.DataPathConfig (513、1216644097、0)
    [17:57:36] 状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [17:57:36] [RadarAPI]:ar1.LvdsClkConfig (1、1)
    [17:57:39] 状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [17:57:39] [RadarAPI]:AR1.LVDSLaneConfig (0、1、1、1、1、1、1、 1、0、0)
    [17:57:43] 状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [17:57:44] [RadarAPI]:ar1.ProfileConfig (0、77、100、6、60、 0、0、0、0、0、 0、29.982、0、256、10000、 0、0、30)
    [17:57:47] 状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [17:57:48] [RadarAPI]:AR1.ChirpConfig (0、0、0、0、0、0、 0、0、1、0、0)
    [17:57:51] 状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [17:57:51] 测试源已禁用...!!!
    [17:57:51] [RadarAPI]:状态:通过
    [17:57:51] [RadarAPI]:AR1.FrameConfig (0、0、8、128、40、 0、1)
    [17:57:54] 状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [17:57:54] [RadarAPI]:MatlabProc 状态:失败
    [17:57:55] [RadarAPI]:AR1.SelectCaptCaptureDevice ("DCA1000")
    [17:57:55] [RadarAPI]:已通过
    [17:57:56] [RadarAPI]:已注册 StatusDCCard 事件
    [17:57:56] [RadarAPI]:状态:已通过
    [17:57:56] [RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_EthInit("192.168.33.30"、"192.168.33.180"、"12:34:56:78:90:12"、4096、4098)
    [17:57:56] [RadarAPI]:接收到 System_connect_CMD_code 异步事件(9)
    [17:57:56] [RadarAPI]:ConnectRFDCCard 状态:通过
    [17:57:56] [RadarAPI]:ReadRFDCCarFpgaVersion Status:Passed
    [17:57:56] [RadarAPI]:收到 READ_FPGA_VERSION_CMD_CODE 事件(14)
    [17:57:56] [RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_Mode (1、1、1、2、3、 30)
    [17:57:56] [RadarAPI]:状态:已通过
    [17:57:56] [RadarAPI]:收到 CONFIG_FPGA_GEN_CMD_CODE 异步事件(3)
    [17:57:56] [RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_PacketDelay (25)
    [17:57:56] [RadarAPI]:状态:已通过
    [17:57:56] [RadarAPI]:收到 CONFIG_PACK_DATA_CMD_CODE 异步事件(11)
    [17:57:58] [RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_StartRecord ("C:\\ti\\mmwave_studio 02_00_00_02\\mmWaveStudio\\PostProp\\ADC_data.bin"、1)
    [17:57:58] [RadarAPI]:状态:已通过
    [17:57:58] [RadarAPI]:接收到 RECODE_START_CMD_CODE 异步事件(5)
    [17:58:09] [RadarAPI]:ar1.StartFrame ()
    [17:58:12] 状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [17:58:12] [RadarAPI]:Packet Reorder Utility Started...please wait...
    [17:58:12] [RadarAPI]:ar1.PacketReorderZeroFill ("C:\\ti\\mmWave_studio 02_00_00_02\\mmWaveStudio \\PostProp\\ADC_DATA_Raw_0.bin"、"C:\\mmWave_ti_02_00_mmWaveStudio \\mmWavestudio 02_00_00_ature_02.bin"、"mmWaveote_02_02_pstudio:\\mmw_00_00_02_rtoc_00_02_02.bin")
    [17:58:17] [RadarAPI]:数据包重新排序实用程序过程已完成!
    [17:58:32] [RadarAPI]:ar1.StartMatlabPostProc ("C:\\ti\\mmwave_studio:02_00_00_02\\mmWaveStudio\\PostProc\\adc_data.bin")

    我按照 mmWave Studio 指南操作、但由于输出继续出错、如果您能在 Postproc 中将其称为"无帧配置信息"、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cha、

    使用 DCA 板时、您使用的 SOP 设置是什么?

    确保在 SOP0和 SOP1上有跳线、请选中黄色框中的下图。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex

    我已经 拍了这张照片。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cha、

    您仍有问题吗?

    Alex