This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:IWR1443

Guru**** 2560220 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/748842/iwr1443-iwr1443

器件型号:IWR1443
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDK

大家好,我正在研究名为“区域占用检测”的演示。 您能否提供有关 UART 数据结构的更多信息? 谢谢你。

演示: dev.ti.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否查看了演示的用户指南?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar

    我仔细查看了用户指南、但看不到 UART 数据结构的介绍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sheng、

    IWR1443区域占位检测实验室仅使用在毫米波传感器上运行的标准毫米波 SDK 演示。 如需更多信息、请参阅 MMWAVE-SDK 演示文档。 从演示中流出的数据格式记录在 mmw 演示的 doxygen 中:MMWAVE_SDK_ \packages/ti\demo\ "Output information sent to host"下的\mmw\docs\doxygen\html\index.html。

    此致、
    John