This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR1642

Guru**** 2573515 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/748336/awr1642-awr1642

器件型号:AWR1642

我们 测试了 AWR1642 EVM 的 EMC 性能。 我们发现  2.4GHz 的干扰信号,我想介绍如何减少 干扰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    通常在器件周围使用某种屏蔽来减少发射。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用屏蔽层,但它不能减少辐射。我们使用屏蔽层覆盖除 天线以外的所有 PCB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它无法通过汽车 EMC 测试
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您在 PCB 周围使用了屏蔽层、它应该可以减少辐射。 您是否已将发射确实来自设备、而其附近没有一些 WiFi 或蓝牙活动隔离开来?

    此致、
    Vivek