This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241:关于 Voxel Viewer

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/747938/opt8241-about-voxel-viewer

器件型号:OPT8241

大家好。

我的客户使用 Voxel Viewer 的 OPT8241-CDK。
他们希望通过点云模式扫描前方1m 处的物理物体。
在这种情况下、您是否具有最佳设置? 我们是否需要根据距离设置最佳值?

此致、
好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Voxel Viewer 具有一些已校准的内置配置文件。 对于1m 的距离、他们可以使用短距离剖面检查以查看是否满足要求。 任何应用的最佳湿性取决于许多因素。 距离是其中之一。 他们可以创建自定义配置文件并针对其应用进行校准。 如果他们想要进一步了解、可以使用 此处提供的系统估算器工具 来查找最佳参数集。 请注意、CDK 可能无法在系统估算器所示的所有可能条件下运行、因为它是作为通用评估模块开发的。

    此致

    镍薄型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin–San

    感谢您的支持。
    我知道 Voxel Viewer 无法根据距离进行优化。
    因此、该工具只能通过选择短长度或长长度来调整最佳设置。  
    这种理解是否正确?

    是3DToF 系统估算器仿真工具吗?
    如果是、我们能否将 此最佳参数设置输入 Voxel 查看器?

    我还有一个问题、
    您是否曾使用过 CloudCompare 3D 工具?

    此致、

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sho- San

    您对体素查看器的理解是正确的。 但是、您可以创建适合您应用的自定义配置文件(距离、帧速率等)、并校准此配置文件并使用相同的配置文件。

    3DToF 系统估算器确实是一种仿真工具。 您可以随意使用它并找到应用程序所需的最佳设置。 在 OPT8241 CDK 中、您可以将一些参数更改为从系统估算器中找到的值。 但是,CDK 不支持从系统估算器中获取的所有参数的所有值。 例如、CDK 的光功率输出受到限制。 因此、如果应用需要的功率比该值大、CDK 将无法获得该功率。 但是、客户可以将其用作设计自己系统的起点。

    此致
    镍薄型
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin–San

    感谢你的答复。
    我理解您的意见。

    如果我有疑问、我将与您联系。

    此致、
    好的