请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 您好!
问题是如何计算 CFAR 中所需的阈值以及使用的正常 TDB 范围是多少?
根据"mmWave SDK 用户指南"、CFAR 会根据以下条件查找有效的信号检测:-
Cut > Threshold_scale +(噪声总和/2^x),其中此计算在 log2刻度中
对于 AWR16xx、阈值刻度的计算公式为 Threshold_scale = 256 x numVirtualTias x TDB / 6。 此处、256用于 Q8格式转换、 而 numVirtualTAN天 线是因为所有天线的电芯值均与2DFFT 值相加。
我想知道在上述 Threshold_scale 计算中使用的 TDB 正常值是多少?为什么 TDB 除以6?
其次,如果2DFFT 值为浮点值而不是对数刻度,并且2DFFT 值在 numVirtual天 线之间取平均值,那么您能否确认以下 CFAR 条件是否正确:-
Cut > Threshold_scale * (噪声总和/ 2^x),其中 Threshold_scale = TDB / 6是正确的?
谢谢你。