This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:UnifFash

Guru**** 2575915 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/636682/awr1642boost-uniffash

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

 求助!请问大家:AWR1642Boost上运行mmwdemo之前的UnifFash页面总是加载不出图像,配置过端口com5,选了 bin的文件,其他的都是默认的。详细配置见附件图片。是不是少下载了什么文件,还是少配置了什么?然后我装的是ccs7.0、有影响吗?盼望解答,谢谢了!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否在管理模式下安装了 uniFalsh 工具?
    这些缺失的文件是 uniFlash 安装的一部分。


    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我就是在管理员模式下安装的,我也可以找到那个报错说丢失的文件,但不知道为什么还是有问题。请说下你如何做的这个好吗?谢谢!μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    理想情况下,在管理模式下安装时,它应该起作用,如果不起作用,则可以尝试这些变通办法选项。
    安装后、您可以在 uniflash 安装路径中手动搜索缺失文件的可用性。 或者尝试在安装路径较短的 PC 的其他驱动器中安装。

    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您,我换了个电脑,装在win7上就好了 μ A。