This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:毫米波传感器最小线性调频脉冲速率

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/642008/awr1243-mm-sensor-minimum-chirp-rate

器件型号:AWR1243

尊敬的先生或女士

您好!

我有一个问题。

请告诉我 AWR 1243、1443、1623的最小线性调频脉冲速率(MHz/us)。


我知道最大线性调频脉冲速率为100MHz/us。

我想移动具有毫秒阶线性调频脉冲速率的毫米波传感器。 (就像赫特人的 HMC……)

我正在等待回复。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询将在下面的帖子中得到解答。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raghu

    感谢你的答复。

    很抱歉,我没有很好地证实过去的问题。

    感谢您提供的信息!

    谢谢你。

    此致。