This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:如何将毫米波 SDK API (控制)参考到 VS2017 C++项目。

Guru**** 2574265 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641329/iwr1642boost-how-to-reference-mmwave-sdk-api-control-to-vs2017-c-project

器件型号:IWR1642BOOST

您好!

在 IWR1642Boost 控制 API 中、 有许多 API、但我找不到  集成到我们系统(Windows 主机、DotNet C++ WinForm 平台)中的独立调用 API 示例。

我已经完成了 CCS 示例项目毫米波 SDK 演示- 16xx 和生命体征演示、没有任何关于"入口点"的信息、我就可以开始提出这项建议。

我还尝试将 mmWave.h 引用到 VS2017、但遇到一些错误、如下图所示。  

 

是否有任何人有过 将其集成到 Windows 或 Linux 应用层的经验?

您是否会向我提供此示例代码、或者我需要将其集成 为.a .so .dll .h?

我首先作为新手开发 TI 传感器、希望您不介意。

此致、

黄尼尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    您的总体目标是什么? 您尝试使用什么目标器件与传感器进行通信?

    如果您尚未下载 DFP、则应下载该文件。 在 DFP 中、您可以在 DFP 用户指南中找到一个讨论使用 Visual Studio 在外部器件上编译的部分、该指南位于:

    C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\docs

    DFP 可从此处下载:

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aozer、

    我的目标是通过 USB 接口将毫米波传感器连接到 OctopusX、作为附加器件、以收集信息并将结果返回到服务器。

    OctopusX 是一款基于 Linux 平台的传感器、如下图所示。

    因此、我希望能够使用代码(API 作为.a .o .h .dll 或其他代码)配置和控制毫米波。

    但现在我找不到毫米波控制的简单示例。

    DFP 似乎会产生一个驱动因素、而不是我的建议。

     您能给我一个毫米波控制方向吗?

    非常感谢。

    此致、

    Neil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,我了解了如何控制此设备的吞吐量 USB (UART 端口,CLI 命令)。 感谢你的答复。
    此致、

    Neil