This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR1642 SYNCIN 的用途和功能

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640594/awr1642-the-purpose-and-function-of-syncin-of-awr1642

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM

您好!

请告诉我 AWR1642 SYNCIN 的用途和功能。
在数据表中、图4-3和图6-1显示了 SYNCIN 信号;然而、数据表中并未总结详细说明。

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、
    如果您希望从外部处理器触发逐帧硬件触发、则可以使用 SYNC_IN 信号精确控制每帧的开始时间。

    SYNC_IN 引脚可用于硬件帧触发。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu-San、

    感谢你的答复。
    我可以理解。

    此致、
    Nomo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Raghu、
    我在其他链接/论坛上发布了数据、但我运气不好
    e2e.ti.com/.../2365734

    原理图跟踪显示、虽然 TSW1400EVM 有 EXT_TRG_INPUT、但没有来自 AWR1642上驱动 SYNC_IN 的 FPGA 的连接或输出信号、因此我从其他帖子(对于不同的器件、而非 AWR1642、 硬件触发应直接在 AWR1642上完成(SYNC_IN 不在 TSW1400EVM 上)。 是这样吗?

    假设 EXT_TRG_INPUT 可以驱动 TSW1400EVM 上的 SYNC1-4、是否有必要将 SYNC1-4连接到 AWR1642上的 d SYNC_IN? 我不确定这是否正常、因为我们可能已经考虑了 LVDS 传输时间? (不确定)。

    如果我直接在 AWR1642 SYNC_IN 上触发硬件、则 AWR1642和 TSW1400EVM 之间是否存在任何握手/同步信号、因此我认为上述连接不是必需的?(假设在 RADAR Studio 中选择"硬件触发器"时、 然后、它将相应地配置 HSDC Pro 并让它检查 AWR1642的特定硬件触发器/信号?

    谢谢