This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:每通道采样率

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640544/afe5809evm-sampling-rate-per-channel

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5809

您好!

我们在新的声纳系统中使用 AFE5809EVM 和 TSW1400。 我想知道 AFE5809EVM 的每个通道的采样率。 就我在手册中所见、每个通道的采样率为65MSPS。 是这样吗? 我正在尝试计算与物体接收到的回波的距离。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajad、

    AFE5809的采样率在数据表的第15页中指定、如下所示。

    此致、

    Olu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olu、
    一如既往地感谢您的帮助。
    采样率的默认值是多少?我可以在哪里设置它? 采样率在捕获期间是恒定的、还是可变的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sajad、

    要更改 ADC 的采样率、您只需更改器件输入时钟的频率(CLK_ADC)。

    此致、
    Olu