This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:捕获演示超级终端错误

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641788/iwr1642boost-capture-demo-hyperterminal-error

器件型号:IWR1642BOOST

早上好、

目前、我正在使用 IWR1642BOOST 模块和毫米波 DevPack 一起在存储器捕获模式下从 SDK 库运行捕获演示。 我将按照 mmWave_sdk_user_guide 的教程步骤进行操作(参考 http://www.ti.com/lit/ug/swru506/swru506.pdf、请参阅第16-17页)。 在超级终端上引入配置命令时(我使用的是程序"HyperTerminal 小程序")、我收到针对引入的所有参数的消息"Done"、直到我到达命令"sensorStart"、该命令将开始接收来自传感器的数据。 但是、我在终端窗口上接收到以下输出:

CaptureDemo:/>flushCfg
完成
CaptureDemo:/>dfeDataOutputMode 1
完成
CaptureDemo:/>通道配置2 1 0
完成
CaptureDemo:/>adccfg 2 1.
完成
CaptureDemo:/>adcbufCfg 0 1
完成
CaptureDemo:/>profileCfg 0 77 20 5 80 0 40 1 256 6000 0 30
完成
CaptureDemo:/>线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 1
完成
CaptureDemo:/>frameCfg 0 128 1 20 1 0
完成
CaptureDemo:/>低功耗0
完成
CaptureDemo:/>sensorStart       <---- 这是错误
错误-1
CaptureDemo:/>

在另一个演示模式"通过 LVDS 进行流式传输"中尝试执行相同操作时、我遇到了相同的问题。 这会是什么问题? 在用户手册中、我没有看到具体有关此错误的任何解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlos、

    发生错误时、您在 CCS 控制台窗口输出中看到了什么?

    您能否尝试以下配置并查看是否出现相同的错误:

    FlushCfg
    DfeDataOutputMode 1
    通道配置15 4 0
    ADCfg 2 1.
    AdcbufCfg 0 1 1
    低功耗0 0
    ProfileCfg 0 77 7 58 0 68 1 256 5500 0 30
    线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 4
    帧配置0 8 0 100 1 0
    sensorStart

    此致、

    Adrian