This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:是否有新 SDK 版本的计划?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641810/awr1642-is-there-any-plan-for-new-sdk-release

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDK

我发现 SDK 的版本变化很大。

是否有关于 SDK 发布计划的任何信息? 在半年内?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、
    在这一年中、AWR1642可能会有较新版本的 MMWAVE-SDK、并启用较新的功能和错误修复(如果有)。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    预计在半年内可以有多少个版本?
    2还是3?