This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:为什么在规格中、iwr1642具有32KB L1D、但在 SDK1.1中、仅观察到0x4000 16KB?

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641308/iwr1642-why-in-spec-iwr1642-has-32kb-l1d-but-in-sdk1-1-only-0x4000-16kb-is-observed

器件型号:IWR1642

您好!  

在 代码中:

/*! μ@简要 L1堆、用于在 L1D SRAM 中分配缓冲区、

   主要是暂存缓冲器*/

#define MMW_L1_HEMP_SIZE   0x4000U

剩余的16KB 缓存在哪里?

如何控制其使用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约克、
    是的、其余16kB 用于高速缓存、高速缓存大小在 C674x_linker.cmd 中定义。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andy、

    谢谢!

    我找到了这个文件!