This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:TSW1400+AWR1642、TI Launch PAD+AWR1642、

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1443, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641679/awr1642boost-tsw1400-awr1642-ti-launch-pad-awr1642

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1642AWR1443TSW1400EVMAWR1243

您好;

现在我有了 AWR1642升压转换器、我想购买 TSW1400+AWR1642或 TI Launch PAD+AWR1642、但我对以下硬件平台有一些疑问:

1.上述所有硬件平台能否以图形的形式显示距离/角度/速度?

2. TSW1400+AWR1642可以捕获原始 ADC 数据, TI Launch PAD+AWR1642可以捕获这些数据吗?

3.如果我只是做硬件而不做算法,是否需要原始 ADC 数据?

此致、

Monica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monica、

    A1:所有器件都能够 提供原始 ADC 数据,这些数据可被进一步处理以计算距离、角度、速度。 AWR1443和 AWR1642分别具有硬件加速器和集成 DSP、它们 能够执行 FFT 来计算距离、速度等

    AWR1243是一款闭合射频前端  、可提供可由硬件(如 TSW1400EVM)捕获的原始 ADC 数据、然后对捕获的数据进行后处理以进行距离/速度计算。

    A2:Launchpad 无法捕获器件中的原始 ADC 数据。

    A3:如果您想对 ADC 数据进行一些处理并运行自己的算法、则需要原始数据。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------