This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:如何通过 SDK1.1而不是 RadarStudio 在固定频率下进行测量?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641306/awr1642-how-to-take-measurement-at-fixed-frequency-by-sdk1-1-not-radarstudio

器件型号:AWR1642

您好!

在 SDK 1.1中、我想有2种实现固定频率 TX/RX 的方法:

1) 1)配置为 DfeOutputMode 为1 (线性调频脉冲/帧)、并将斜率设置为0。

2) 2)配置为连续模式

它们都能正常工作吗?

此外、  

如果 EVM 配置为 ChannelCfg 15 0 0、这是否意味着没有 TX 功率、而仅进行 RX 处理?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    对于连续模式,请使用"dfeDataOutputMode:2"。 不应使用"dfeDataOutputMode :1"并将斜率设置为0。

    您还能不能提及您在 SDK 中引用的配置?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我可能有点困惑。

    我的意思是获得固定频率有2种方法:
    方法1)使用帧/线性调频脉冲模式并将斜率设置为0。 这意味着 TX/RX 作为通用雷达工作、但没有频率斜率、射频将处于固定频率、这有助于进行一些测量、例如 EIRP 或 TX 功率。

    方法2)将 DfeOutputMode 改为2作为连续模式、这自然是固定频率。


    进一步的问题是、如果我设置通道 Cfg 15 0 0、这是否意味着没有 TX、仅开启4个 RX 通道。

    谢谢!