This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:IWR 和 AWR 芯片选择

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641695/iwr1443boost-iwr-and-awr-chip-choices

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642IWR1443

你(们)好。

我开展有关医疗用人的传感的研究。 IWR/AWR 雷达是检测人类运动的理想选择。 我很好奇 IWR 或 AWR 雷达是否是更好的解决方案。 我注意到 IWR 具有12dbm TX 功率、这可能是出于安全原因。 因此、在像非盟/美国/欧盟国家/地区这样的室内环境中、医疗目的是否合法? 对于 IWR 系列中的两个可用选项、一个具有 DSP、另一个具有加速器、但在性能和应用方面有什么主要差异? 最后一个问题是库存数量。 未来是否会有数千个这样的产品? 如有任何建议,将不胜感激。

此致、

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    AWR 器件仅推荐用于汽车应用。 IWR 更适合您的应用。

    您对12dBm TX 功率和安全性的查询将在以下帖子中得到解答:

    在 IWR1642上、DSP (A C674x)是一款常规处理器、任何算法都可以用 C 语言编写。

    IWR1443上的硬件加速器具有一组固定的加速器、可执行有限的算法集- FFT、CFAR-CA 等 使用寄存器组对硬件加速器进行编程和定序。  有关硬件加速器的更多信息:

    生产器件将在将来大量供应。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------