This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:J7和 J4处的电源不可用

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641137/awr1642boost-power-supply-unavailability-at-j7-and-j4

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

您好!

我希望使用来自 J4和 J7端口的+5/+3 v、但该端口不提供电源。 是否有任何方法可以在相应的连接器端口上通电。

谢谢

Madan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Madan、您好!
    您是否希望通过 J4/J7连接器将 AWR1642 EVM 的5V/3.3V 电压连接到另一个板? 您可以通过安装几个电阻器来实现这一点:R115和 R130。 您可以参阅 AWR1642BOOST 页面上提供的原理图和汇编 PDF、以了解这些电阻器的确切位置。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vivek!!!