This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:我可以使用 Radar Studio 的 TSW1400+AWR1642获取实时数据吗?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637158/awr1642boost-can-i-get-real-time-data-with-tsw1400-awr1642-with-radar-studio

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1642TSW1400EVM

您好!  

我在 TSW1400和 AWR1642上成功获得了 ADC_DATA。 您知道、每次我们获取数据时、都会依次点击 按钮"TSW1400 ARM"和"Trigger frame"。

现在、我要获取实时数据、以便通过 MATLAB 或 Python 程序处理以绘制距离多普勒图。

我不知道如何通过 Radar Studio 获取实时数据、您能为我提供帮助吗?

谢谢!

金俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jinjun、
    您是否正在寻找流数据采集和后处理?

    到目前为止,我们还没有任何数据流采集和后处理解决方案。
    我们只使用 TSW1400EVM 进行有限的帧采集和后处理。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能提前给我一些时间来解决这个问题吗?

    非常感谢、
    金俊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jinjun、

    您能否澄清您是否想要实时流式传输? 如果是、则无法使用 Radar Studio 执行此操作。

    如果您正在寻找一种在 Matlab 中进行实时处理的方法、则可以编写 MATLAB 脚本以在运行开箱即用演示时读取 UART 数据。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian
    谢谢!
    金俊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我将 TSW1400EVM、毫米波 DEVPACK 和 AWR1642BOOST 连接在一起。 软件触发一直在工作、但我仍然无法获得硬件触发器。
    我正在尝试完成它
    EXT_TRG_INPUT、TSW1400EVM 上的 SMA 连接器是什么?
    第16页的"高速数据转换器专业版 GUI"文档(slwu087d)("3.1.3.3触发操作")参考此输入。 话虽如此、我仍然不幸运地使硬件触发器正常工作(使用1.8V 脉冲)。
    我所执行的序列:将 Trigger Select 更改为 Hardware trigger、依次单击 Set、Setup TSW1400、TSW1400 ARM 和 TSW1400 ARM、Trigger Frame、 然后激活我的1.8V 方波信号(多脉冲)。
    问题:在 Radar Studio 中将触发选择更改为硬件触发器会如何影响高速数据转换器中数据采集选项中的触发器选项?-根据 slwu087d、硬件触发需要勾选该选项 (或者他们是否不会互相交谈?)-我相信这2个软件在执行设置 TSW1400时会互相交谈?
    我在这里丢失了什么吗?
    谢谢
    此致
    P.S.
    我还有第二组 TSW1400EVM、毫米波 DEVPACK 和 AWR1642BOOST、并计划(使用 SMA 电缆)将其中一个 SYNC1 (或2、3、4)连接到 EXT_TRG_INPUT、如 slwu087d 中所示
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的目标是疯狂地触发系统、创建某种"连续"雷达传输、同时让我的另一组也捕获信号(第二个板将处于仅 RX 模式、充当"监听器")
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ucu Maksudi、

    很抱歉、我不知道如何解决您的问题。 我也遇到了很多问题。
    也许您可以在论坛中发布新消息。 TI 似乎始终忽略已解决的问题。

    谢谢、
    金俊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinjun、

    我想我会提交一份支持请求(在这个论坛上看了看,什么都找不到),因为我们在这个上面花了将近4000美元的硬件:(2X (TSW1400EVM、AWR1642BOOST、MMWAVE-DEVPACK)

    希望得到一些体面的支持:-)。 触发器的硬件要求也不是100%明确。 上面的手册指定了1.8V、但如果您查看原理图、则会发现它位于 FPGA 的3V 组上。

    感谢您的回复。