This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:收发器控制软件

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1642, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641288/awr1243boost-transceiver-control-sw

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1243AWR1642AWR1443

我们希望控制毫米波芯片组的基本功能。  例如、我们希望打开和关闭 PA、LNA 打开和关闭、设置调优频率、发送 CWS、读取接收子系统中的 RRS 值等  我看到 RadarStudio 中有一个允许寄存器读取和写入的函数。  但您尚未发布 AWR1243或1642的寄存器映射。  您能建议一种执行这些低级功能的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremy、

    您可能会找到作为 毫米波器件固件包(DFP)的一部分提供的“雷达接口控制”文档

    本文档将展示允许与器件进行交互的情况以及执行此操作的 API 调用。 您也可以使用 Radar Studio 执行同样的操作。

    AWR1243应作为传感器器件、将原始数据发送出去进行外部处理、因为此类 API 是从配置角度与器件进行交互的唯一方式。

    AWR1443和 AWR1642是集成了应用处理器/DSP 的器件、它们在技术参考手册中具有各自的寄存器映射。

    希望这会有所帮助。

    谢谢、

    Vaibhav