This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:提高感应距离

Guru**** 1471855 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851, LDC1612
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638882/ldc0851-improving-the-sensing-distance

器件型号:LDC0851
主题中讨论的其他器件: LDC1612

您好!

我了解到、感应距离直接与线圈的外径相连。 我想知道、如果使用 SMT 线圈(不是0402类型、而是"缠绕线圈")、则可以增加感应距离。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    LDC0851的感测范围由线圈直径以及 LREF 和 LSENSE 传感器之间的电感匹配决定。 例如、如果电感器完全匹配、则使用 ADJ 设置1、可以获得大约40%的开关距离。 如果您将电感器失配5%、该距离可能会下降至25%或更小。 这就是我们建议使用 PCB 电感器的原因、因为它们可以很好地匹配。 理论上、具有铁氧体磁芯的绕线电感器会获得更长的感应范围、但电感器的部件对部件匹配最终会对您造成更大的伤害、而不是帮助您。
    此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    非常感谢您提供这一准确答案。 这证实了我的想法。 此外、在两个标准(线圈直径和匹配)之间、根据您的看法、这两个标准是最重要的。 您是否认为、通过为我的应用选择尽可能大的线圈、可以"旁路"匹配标准。 我的意思是使直径标准比匹配标准更有效。 我不希望最后一个问题出现"是"或"否"、但您是否认为执行这种实验研究会浪费大量时间?

    感谢您的支持、

    纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Guillaume、
    这是一个有趣的问题、但我相信答案是、您需要高水平匹配和大线圈直径来实现最长的感应范围。 线绕解决方案的折衷可能适用于一个或两个单元、但一旦您开始遇到电感器的零件间差异、您将开始看到开关距离变化。 此外、绕线电感器的温度特性将与 PCB 线圈不匹配、因此这是匹配/开关距离需要考虑的另一个因素。 如果您必须使用此方法(对于少量单元)、您可能能够有意选择不匹配的 LREF 电感器、以便将其高于 LSENSE 电感的所有容差考虑在内、然后使用 ADJ 设置"校准"距离。 请注意、ADJ 设置可有效地使您从 LREF 传感器中减去固定的电感值。 但是、这在大容量存储器上可能不切实际。 我在以下主题中发布了有关此方法的更多信息: e2e.ti.com/.../2090005
    这主要是我们将人们指向 PCB 电感器的原因、因为所有这些因素都受到良好的控制、不会对温度或部件对部件造成问题。
    或者、如果您希望更好地控制开关距离或更长的感应距离、则可以使用 LDC1612等高分辨率器件、该器件具有 I2C 接口并将振荡频率转换为28位值。 您可以使用微控制器和处理来确定软件中的开关阈值。 您可以参阅以下在按钮应用中使用此器件的 TI 参考设计: www.ti.com/.../TIDA-01102
    此致、
    Luke Lapointe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    非常感谢您的回答。 我认为您为我提供了一个良好的初始设计起点。 我对 LDC0851感兴趣、因为它提供了简单的推挽输出、没有编程接口。 感谢您提供该主题的链接以及 TI 设计。 现在、我将更深入地介绍数据表和 TI 网站上提供的几个应用手册。

    此致、

    纪尧姆