This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:JSON 至 cfg 转换。

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640270/iwr1642boost-json-to-cfg-convertion

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642

您好!

我正在使用 rospackage 从 IWR1642 Boost 的检测到的对象中检索位置数据、我想使用 TI Resource Explorer 上提供的.json 配置文件。 目前、我可以使用 mmw 可视化工具以及 mmWaveQuickConfig ROS 节点将 cfg 配置文件上传到 EVM。 是否有转换工具可从.json 配置文件生成.cfg 配置文件? 也可以直接将.json 配置文件上传到 EVM。

提前感谢您的帮助。

RYEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RYEN、

    您是否从毫米波传感估算器生成了.json 文件? 无法将此文件直接转换为.cfg、但如果在按下"Save Config"按钮后按 F12、则会在控制台窗口中找到 ProfileCfg 和 FrameCfg 参数。 可以将每个文件复制并粘贴到您的线性调频脉冲配置中。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    感谢您的提示、我确实通过毫米波传感估算器生成了.json 配置文件。 我尝试通过 CCS 启动估算器、并将估算器克隆到我的计算机、并尝试 F12键、但 F12快捷方式未成功。 可能是因为我正在使用 Ubuntu? 我检查了 CCS 的控制台以及毫米波传感估算器控制台、但没有看到任何输出。 我应该通过终端启动毫米波估算器吗?

    感谢你的帮助。

    RYEN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RYEN、

    F12是 Windows 中开发工具的快捷方式。 任何快捷方式都可以在 Ubuntu 中使用这些工具。

    它应该在控制台输出中可用、当您找到它时、这一点很明显。 如果您在找到估算器时遇到问题、那么通过终端启动估算器可能最有意义。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、
    现在就解决了。 我希望将这些值粘贴到估算器控制台中。 获取 F12键以打开 Firefox 检查器、并在上传所述的.json 文件后在控制台中找到所需的值。

    RYEN