This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:关于使用 TSW1400测试 AFE5809EVM

Guru**** 2572065 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, AFE5809EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/639507/afe5809-about-the-testing-of-afe5809evm-with-tsw1400

器件型号:AFE5809

您好!

我最近为超声波成像应用购买了 AFE5809和 TSW1400。 我现在正在尝试按照 用户指南(slou338a)的说明测试 AFE5809板。 但是、在第一个测试步骤(时域)上似乎存在一些问题。

为 AFE5809EVM 加电后、8个 LED 亮起。 但当我打开 AFE5809 GUI 时、LED41和 LED42不会关闭。 此外、在 我设置 完所有内容 后、在 AFE5809 GUI 的 ADC 页面中选择"ramping"、然后单击 TSW1400 GUI 上的"caption"按钮、将不会显示波形。 这是电路板的图片。

我已经尝试过 AFE5809 GUI 上的一些按钮、例如单路/差动、LSB/MSB 优先、输出启用/禁用等 但是 、无论我单击 AFE5809 GUI 是什么、似乎都没有反应。 是否有任何方法可以  通过使用 GUI 来检查我是否正确地向 AFE5809电路板提供了说明?  

顺便说一下、我在 win10和 Win7上尝试了 AFE5809 GUI、但没有任何变化。  

我不知道发生了什么。 请帮帮我。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liu、

    我们已收到您的问询、下周结束前将再次与您联系。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Olu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olu、

    我尝试了新的 AFE5809EVM 板、这次没有问题。  

    谢谢大家。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liu、

    很高兴听到这个消息! 我即将开始在实验室中处理这个问题、因此感谢您关闭环路。
    如果您对 AFE5809EVM 还有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    Olu