This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614:多层线圈扫描

Guru**** 2566365 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614, LDC1614EVM, LDC2114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640405/ldc1614-multi-layer-coil-scanning

器件型号:LDC1614
主题中讨论的其他器件: 、LDC2114

您好!

我有一个问题涉及扫描四个线圈、其中一个线圈位于另一个线圈的下方、具有四个单独的通道。

例如、将四个线圈放置在一个线圈的下方(每个线圈位于单独的 PCB 层上)。

四个线圈 未 连接、因此不是多层线圈。

每个线圈连接到 LDC1614的其中一个通道、并逐一进行扫描。

我随附了一张显示应用的图。

线圈如何相互影响?  

-我能否检测到圆顶在每个通道上的偏转?

-如果玻璃厚度约为3mm、我是否仍能检测到偏转?

此致、

克莱明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、

    对于第一个问题-如果振荡频率接近、则传感器将抑制其他频率。 LDC161x 器件会将未激活的传感器短路、这会显著降低影响、但如果传感器物理匹配、您仍会有很小的交互。

    要检测圆顶的偏转、取决于圆顶尺寸、圆顶偏转和 PCB 厚度。 我假设圆顶是钢;如果圆顶是铝或铜、则会更好。

    如果圆顶和传感器直径为10mm、PCB 厚度为1mm、圆顶偏移0.25mm、则您将看到所有传感器上的偏转。 底部传感器的响应会因其上方的传感器而有所衰减、因此与顶部传感器相比、由于屏蔽和额外距离、它们的响应会更小。

    对于通过额外的3mm 玻璃(或任何电介质)进行检测、它取决于球型罩的尺寸、偏转幅度、线圈的尺寸、传感器的尺寸以及金属的导电性。 更大的圆顶、更大的偏转、更大的传感器和更高的导电性圆顶都将提高性能。 您仍然应该能够使用我提供的示例进行测量、尽管底部传感器的 SNR 将低于顶部传感器。

    最后、对于4层 PCB、您需要对4个传感器的返回路径使用一些疯狂的布线技巧、除非您使用电线。 如果不使用电线、则额外的布线会降低传感器的 Q 值并降低性能。

    为了更好地了解性能、我建议使用 LDC1614EVM 和您的传感器进行评估。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    非常感谢您的回答。 我认为使用两个线圈而不是四个线圈会更现实。

    我已经测试了类似的设置(仅使用一个线圈)、并且能够使用 LDC2114通过4.5mm PMMA 检测~0.5mm 铝板移动。

    线圈直径为10 mm、金属板直径为20 mm。

    您是否认为 LDC2114也可用于感测 3mm 距离内~0.5mm 的运动?