This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 询问备选方案。 解决方案来替代 MAX6396

Guru**** 2566365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP422, TMP464

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640988/asking-for-the-alt-solution-to-replace-max6696

主题中讨论的其他器件:TMP422TMP464

大家好、
您能否推荐合适的解决方案来替代 MAX6696?


谢谢、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有引脚兼容的 TMP。 Aaron 可能会评论引脚兼容的 LM 器件。

    TMP422具有两个远程通道、但没有 ALERT 或 THERM 输出。
    TMP464具有四个远程通道、两个 THERM 输出、但没有警报输出。

    这两种 TMP 的封装尺寸都比竞争产品小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    遗憾的是、我们的引脚与 MAX6696不兼容。

    Aaron