This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3002:OPT3002

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641043/opt3002-opt3002

器件型号:OPT3002

您好!

是否可以使用266nm 的 OPT3002? 我知道规格指示从300nm 到1000nm、但266距离300nm 不远、我想知道传感器上方是否有截止滤波器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabio、

    我认为这是可能的、但会有显著衰减。 我们未收集300nm 以下响应的数据、因此我无法为您提供数字。 但是、我将看到我们是否有任何信息并返回。

    您能否提供有关您正在尝试执行的操作的更多详细信息? 由于传感器对大于300nm 的光的响应要多得多,如果应用中有任何可见光撞击传感器,则会产生大量噪音。

    最棒的

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要测量266nm 光源的辐照度。 传感器将位于黑暗的房间中、除了266nm 的光外、没有任何其他光源。

    此致、

    Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabio、

    另一个想法是、如果您有 OPT3002 EVM、我建议进行测试以查看设置中的传感器响应。 这将告诉您、考虑光源和外部因素、传感器的响应是否足以满足您的应用需求。

    最棒的

    Alex