This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:LUMBPLE_DEAD_TIME

Guru**** 2570275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640057/opt8241-cdk-evm-lumped_dead_time

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

您好!  

我想知道如何 通过 Voxel Viewer 访问 lumped_dead 时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们删除了 OPT8241-CDK-EVM (FX2固件)上的 lumped_dead 时间访问、以确保1类激光眼安全。 如果打开集总死区时间、在 OPT8241-CDK-EVM 的现有设置中、在该板允许的最大功率下、总激光导通持续时间可能会超过1类下允许的持续时间。 如果您制作自己的电路板、则可以访问此功能、因为您可以在 FX2固件(或等效版本)中删除该人工限制、但您应注意眼睛安全问题。、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在讨论基于此芯片组定制摄像机的问题、并认为这是我们使用评估套件进行初始测试的最简单方法。 我们必须测试 lumped_dead 时间、因为我们正在跟踪移动的物体。 我们了解眼睛安全预防措施以及涵盖评估套件所有可能组合的复杂性。 由于我们在使用类似产品测试方面拥有丰富的经验、因此使用评估套件进行测试对我们来说不会有任何问题、因为我们要牢记眼睛安全方面的问题。 即使这样、我们也使用较短的积分时间、可能是0.1至0.5ms。 那么、我的问题是、是否可以将此设置用于实验室测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有可能。  我们可能需要制定弃权声明。  有关更多详细信息、请发送电子邮件至 ti-3dtof@list.ti.com。

    Larry