This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:Vital Signs GUI 运行缓慢、最终无响应

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/636662/awr1443boost-vital-signs-gui-is-slow-and-finally-no-response

器件型号:AWR1443BOOST

各位专家:

我的客户发现 GUI 生命体征缓慢 、最终无响应。 它看起来跟线程类似。
e2e.ti.com/.../2335691

您能帮我们解决这个问题吗? 我的客户正在使用 Windows 10。 不过、它与线程不同。

此致、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、
    您的主题已传递给团队、我们将尽快回复您。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raghu、

    我正在等待团队的事先反馈。 同时、生命体征 GUI 操作系统是否相关? 就我所检查的内容而言、它在 Windows 10上无法正常工作。

    此致、
    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    我能够在 Windows 10上正常运行生命体征演示。  

    您能否提供更多详细信息、说明您的"工作不正常"是什么意思?

    您是否完全无法使 GUI 运行、或者您是否意味着 GUI 不会使用实时数据进行更新?

    如果是后者、您可以检查 GUI 窗口右下角的距离剖面图吗? 那里的响应应该几乎是瞬时的。 由于算法的性质、呼吸和心率图中存在滞后。  

    如果是前者、如果您有 MATLAB、我建议尝试打开与可执行文件位于同一文件夹中的.mlapp 文件。 您可以从此处运行演示、并且应该能够查看是否存在兼容性问题。  

    最棒的

    Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amanda、

    感谢你的答复。 是后者。

    首先(~10 - 20 秒)、更新是瞬时的。 然后更新 速度变慢(例如 、几秒钟一次)。  最后、GUI 上不会发生更新。  

    此致、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amanda、

    最后、所有图形(包括范围配置文件)都不会更新。

    此致、
    Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    -您是否启用或禁用了保存数据?

    -您能否尝试从 MATLAB.mlapp 文件而不是.exe 运行 GUI,并查看您是否观察到同样的问题?

    谢谢、

    Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amanda、

    是的。 我可以在没有来自 GUI 的响应的情况下保存数据。 关于.mlapp 文件、我要求我的客户尝试。

    此致、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amanda、

    我的客户没有 MATLAB。 他们无法尝试使用.ml 应用文件。  他们接下来应该尝试什么?

    此致、
    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    根据您之前的回答、您能否回答仅在启用"保存数据"选项时才出现问题的天气?

    已知问题是、如果启用了保存数据、GUI 无法正确更新。  

    我建议如下:

    1.确认禁用“保存数据”可以通过禁用选项来提高 GUI 性能。  

    2. 如果需要保存数据、请尝试通过取消选择不必要的图解来提高性能。 按下"Refresh"按钮后禁用距离剖面图。 (有关详细信息,请参阅用户指南的第27页)。  

    3.其他选项不是通过 MATLAB 保存数据、而是通过终端保存数据要查看 COM 端口、请参阅此文章 e2e.ti.com/.../2318284

    最棒的

    Amanda