This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:MIMO 示例源代码

Guru**** 2566365 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640352/iwr1443boost-the-mimo-example-source-code

器件型号:IWR1443BOOST

您能否提供 IWR1443BOOST 的 MIMO 示例源代码? 我想进行实验、使用 MIMO 技术和 IWR1443BOOST 来测试角度分辨率。 但我找不到相关的源代码。 我需要帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只要启用了多个 Tx 和 Rx 天线、您运行的任何程序都将使用 MIMO 技术。 为了最大限度地提高角分辨率、您需要启用所有4 Rx 天线和所有3 Tx 天线。

    您的问题似乎非常模糊、您能否详细说明您尝试将 MIMO 用于什么?


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在有关毫米波雷达应用的 PDF 文件中、他们说我们可以使用 MIMO 技术来提高角分辨率。 因此、我想再次使用毫米波传感器或应用报告 SWRA549 - 2017年5月执行名为"系统性能测量"的文件中提到的实验。 现在我没有 TSW1400、因此我想使用 IWR1443BOOST 进行实验。 在另一个名为"使用毫米波传感器提高无人机安全性和生产力"的文件中、提到 IWR1443EVM 可以可靠地检测25m 至38m 范围内的电力线
    支持 MIMO 的小直径电力线。但我找不到与 IWR1443EVM 相关的演示代码使用 MIMO 技术。 您能帮我解决这个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、再说一次、

    我知道这份文档、但作者使用的代码不可发布。

    如果您想获得第7页所示的热图等图、那么只需为标准开箱即用演示启用热图功能。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很伤心地知道这个消息、代码无法发布。 对于 IWR1443BOOST、是否还有其他有关 MIMO 技术的代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、我的第一篇帖子不清楚、但使用1个以上 Tx 和1个 Rx 天线的所有示例项目都使用 MIMO 技术。 使用标准毫米波可视化工具时、您会发现与 SWRA549中获得的结果非常相似。

    如果您有任何疑问、我建议您尝试一下、并告诉我。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 我将尝试执行此操作、如果我发现问题、我将再次向您提出。