This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP468:散热焊盘(引脚17?) 在 QFN 封装上、应将其保持悬空或连接到 GND

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP468

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/636666/tmp468-thermal-pad-pin17-on-qfn-package-should-this-be-left-floating-or-connect-to-gnd

器件型号:TMP468

我们计划在我们的产品上使用 TMP468AIRGTT 温度传感器、该系统具有外露散热焊盘(引脚17?)  但我们不确定这是否应该保持悬空或连接到 GND。

(我们的电路板上有实心 GND 平面、但希望确认 我们是否正确并确定将其连接到 GND?  这在读取电路板温度等方面最有意义

 TMP468数据表中的任何地方都没有提到这一点、即只应将其连接到 GND、而应将其焊接到 PCB 上


RGS

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:
    是否接地散热焊盘将取决于具体应用、例如环境温度与电路板温度。
    此外、对于一般电路板温度、您将对散热焊盘进行接地、但它也取决于您要监测的热源的位置。
    首先、我建议查看下面列出的应用手册、其中详细介绍了您可能需要考虑的事项:

    温度传感器:表面贴装器件的 PCB 指南: www.ti.com/.../snoa967

    此致、
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    希望您能获得所需的所有信息。 如果您需要进一步的帮助、请告知我们。 我将关闭此主题。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aaron / Jose

     

    是的、请关闭这个、因为我们的应用中已连接到 GND。  我是否可以请求在以后的数据表中输入您电子邮件中的声明、以便处理这些类型的问题、因为它会定期出现在散热焊盘中。  也许您还提到了您提到的应用手册?

     

    再次感谢

     

    此致

    Andrew