This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:线性调频脉冲循环的最大数量

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1642, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640609/iwr1443-max-no-of-chirp-loops

器件型号:IWR1443
主题中讨论的其他器件: IWR1642AWR1243

您好!

我使用的是 IWR1443、需要非常高的速度和速度分辨率。

我的计算结果以及感应估算器确认、每帧的线性调频脉冲数必须为2600。 我的问题如下:

Doxy 文件指出,帧配置中的'numofLOPS'参数的最大值只能为255。 对于 AWR1243和 IWR1642等所有器件或类似器件、这是固定的吗?

2.我是否可以有多个线性调频脉冲环路、每个环路都具有相同的配置。 我是说、具有16个相同配置的线性调频脉冲环路、并重复该线性调频脉冲256次。 我实际上得到2048个线性调频脉冲。 这是可行的吗? 我会得到我实际需要的吗?

提前感谢、

Santhana Raj

PS:感应估算器不会就此引发错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、

    1、所有 AWR 器件的"线性调频脉冲循环"最大数量为255。
    不过、正如您所注意到的、您可以配置同一配置的多个线性调频脉冲环路、并重复该线性调频脉冲最多255次。 例如、您可以配置相同配置的32个线性调频脉冲、并将循环数设置为128、以获得每帧2048个线性调频脉冲。

    此致
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的解释。