This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:天线性能测试、探测站

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/641005/awr1642boost-antenna-performance-test-probe-station

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

您好!

我想直接测量 AWR1642BOOST EVM 上天线的性能。 我计划在移除 AWR1642芯片后使用级联的探头站测量天线。

下图是探头站及其探头部分,其中有三个探头,一个放在天线馈点上,另两个放在天线馈点上。  

上述方法是否可行?

此致、
Monica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Monica、
    您是否尝试测量天线阻抗? 您将发现射频球的两侧都有接地球。 如果您的探头尺寸与信号球之间存在的间距(0.65mm 间距)匹配、则应能够进行测量。

    此致、
    Vivek