This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AWR1642BOOST:启动时的自线性调频脉冲配置

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640571/rtos-awr1642boost-self-chirp-configuration-at-bootup

器件型号:AWR1642BOOST

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在观看 MMW 演示、该演示将单独配置线性调频脉冲参数、而不是从 TI 演示 VIS 中获取值。 在完成配置后通过 UART 应用。 ,它将调用 sensorStart 事件。 值应映射到 SDK 内部。 您能不能建议这样做。

谢谢

Madan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马丹

    我们没有您刚才提到的毫米波演示应用。 如果您浏览毫米波演示代码并了解 UART 输入的处理、这就足够简单了。


    您是否已经在您身边完成了此定制?

    -Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    我很快就有了这种定制!!!

    谢谢

    Madan