This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:当为一个线性调频脉冲启用两个发射天线时、XDS110挂起

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/640854/awr1642-xds110-hangs-when-both-two-transmitting-antennas-enabled-for-one-chirp

器件型号:AWR1642

你(们)好。

我正在毫米波 SDK 01_01_00_02中使用 xwr16xx mmw 演示。 当我设置 两个发射天线同时以一个线性调频脉冲(线性调频脉冲配置0 1 0 0 0 0 0 0 3)发射时、CCS 中的控制台显示传感器首先成功启动、然后 XDS110挂起。 我已经测试过、'啁 啾 Cfg 0 1 0 0 0 0 0 1 '和'chirpCfg 0 1 0 0 0 0 0 0 2 '都能完美运行。 PS:通道配置已设置为“通道配置15 3 0”。

提供了以下控制台输出

CS_DAP_0:错误:(错误-261 @ 0x0)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包7.0.48.0)

Cortex_R4_0:错误:  (错误-261 @ 0x0)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包7.0.48.0)  

CS_DAP_0:20次尝试后无法确定目标状态

CS_DAP_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。  程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。  建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序

Cortex_R4_0:20次尝试后无法确定目标状态

Cortex_R4_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。  程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。  建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序

氧化还原显示、线性调频脉冲中最多只能旋转2个 TX。

有什么想法吗?

谢谢、

Beren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否共享您的整个配置?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、  

    以下是我的配置、

    sensorStop

    FlushCfg

    DfeDataOutputMode 1

    通道配置15 3 0

    ADCfg 2 1.

    adcbufCfg -1 0 1 0 0

    ProfileCfg 0 77 7 58 0 68 1 256 5500 0 30

    线性调频脉冲配置0 1 0 0 0 0 0 3

    帧配置0 1 32 0 100 1 0

    低功耗0 0

    guiMonitor -1 1 1 0 1

    cfarCfg -1 0 2 8 4 0 5120

    cfarCfg -1 0 8 4 0 5120

    peakGrouping -1 0 1 224

    multiObjBeamForming -1 1 0.5

    calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256

    扩展 MaxVelocity -1 0

    离合器拆卸-1 0

    CompRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0

    measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2

    sensorStart

    我正在使用 xwr16xx mmw 演示中提供的 profile_2d.cfg、并将阴道线性调频脉冲配置替换为'chirpCfg 0 1 0 0 0 0 0 3 '。

    谢谢

    Beren