大家好、
我们的客户之一是在自己的电路板上评估 TMP112。 他们面临着一个问题。 问题如下。
板上安装了一个 TMP112和一个 MCU。 它 上还安装了驱动高电流的传动器。 MCU 可以从 TMP112读取温度数据、而不会因执行器 打开/关闭而出现任何问题。 但是、在执行器打开/关闭后、MCU 无法读取温度数据、因为 I2C 通信存在问题。 因此、即使 MCU 发送 间隔大于100ms 的读取命令、TMP112也不会通过 I2C (SDA、SCL)发送任何温度数据。 电路板通 电后 、I2C 通信返回到正常 的 I2C 通信 、 并且可以正确读取温度数据。 客户的问题是、在器件未关闭和打开电源的情况下、是否可以重新启动或重置 TMP112的 I2C 通信?
请给我回复或评论吗? 我们非常希望能这样做。
此致、
Kazuya Nakai。