This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:对象数据收集

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK, MMWAVE-STUDIO, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/636552/awr1642boost-object-data-collection

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDKMMWAVE-STUDIOAWR1642

您好!

收集 AWR16的物体数据(雷达处理输出)的最佳方法是什么? 如果有任何帮助,将不胜感激。

此致、

克里斯蒂安·索尔特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克里斯蒂安、

    请参阅 MMWAVE-SDK 中的 MMW 演示应用。 使用演示应用程序,您可以配置 AWR1642器件通过 COM 端口提供对象数据,并且可以在 MMWAVE-DEMO-VISUALIZER (MMWAVE-STUDIO)中可视化数据。
    有关演示应用的文档可在相应演示应用的"docs"文件夹中找到。 这将帮助您了解演示应用的数据和控制路径。

    请告诉我们这是否有帮助。

    谢谢、
    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raghu、

    感谢您的回答。 在尝试使用演示时、我能够可视化数据;但是、当我尝试记录一段时间的数据时、生成的.dat 文件不可用。 例如、我在 MATLAB 中打开它、但文件中只有随机符号、没有实际数据。 如何解决此问题?

    此致、
    克里斯蒂安·索尔特罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christian、您好、

    在 SDK 中、有一个 m 文件 capture_demo.m、它提供了使用 dat 文件进行脱机分析的示例。

    该文件位于 MMWAVE_SDK_目录中 \packages/ti\demo\xwr14xx\capture\ gui\capture_demo.m

    如果要运行 capture_demo.m 文件、请确保样本、线性调频脉冲数等参数值与您从捕获脚本中使用的值一致。 此外、要使 m 文件正常工作、请确保.dat 文件位于 MATLAB 路径中或添加到该路径中。

    如果您尚未尝试运行此 m 文件、请尝试并告诉我这是否有帮助。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akash、  

    尝试运行此 capture_demo.m 脚本时出现以下错误。 我们确保正确设置所有参数值。  

    是否有 任何关于问题可能是什么的想法? 此外、从毫米波记录功能生成的.dat 文件看起来几乎没有任何内容。 感谢您的任何帮助。  

    -Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    很抱歉、我没有足够的信息来回答您的问题。 正如我在上一篇文章中所述、您的错误来源似乎是参数值未正确对齐。 您的 Matlab 脚本未正确运行、这就是生成的.dat 不包含任何有用信息的原因。 如果您提供有关您正在传递的参数的更多信息或您对脚本所做的可能更改、我们可能会找到问题的根源。


    谢谢、
    Akash