This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:检测到的物体数量?

Guru**** 2564410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/636734/iwr1443boost-about-the-number-of-detected-objects

器件型号:IWR1443BOOST

当我删除组峰功能时、为什么检测到的物体数量始终为64?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的问题有点不清楚。 您能否发布所发生情况的屏幕截图? 此外、您对固件进行了哪些编辑? 这不是一个已知问题、可能是由于您的代码发生了一些更改。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Han、

    请在可能的情况下作出回应。 到目前为止、我没有足够的信息来回答您的问题。


    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当3Tx 和4Rx 时、检测到的最大物体数量为64、是吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Han、

    检测到的最大物体数量为100。 我不确定64位的来源。 如果您提供了一些详细信息、例如屏幕截图或代码更改、我们可以了解您为何会遇到这种情况。


    谢谢、
    Akash