This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:可实现长达5m 的水位测量、具有 cm 或 mm 的精度

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/638043/awr1443-water-level-measurement-up-to-5m-with-cm-or-mm-accuaracy

器件型号:AWR1443
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

我想知道是否可以将 AWR1443或 AWR1642用作0-5m 或类似距离测量、具有 cm 或 mm 精度、用于测量水位/废水?

在这种情况下、具有模拟输出(来自 EV 电路板的0-3.3V、0-5V 或4-20mA 非常好)

HMM -它是否也可用于流速测量? 可能不是。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TI 毫米波器件能够实现接近0.1mm 的测量精度。

    我想您将对我们采用功耗优化方案的液位感应 TI 设计非常感兴趣。 您可以在此处找到包含所有必要文档的概述:

    以下帖子已回答您的问题:

    谢谢、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raghu、

    另一个-当我购买 具有1443的毫米波开发套件时、它可用于"正常"距离和精度以及"高精度"、无需更改/修改即可进行升压

    板载硬件(或使用简单硬件)? 是否还有不同的天线等

    再次感谢、

    Dimitar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dimitar、

    对于此类测量、您将需要使用适用于 xWR1443的高精度实验室、该实验室可从 TI Resource Explorer (dev.ti.com/.../)获取

    在本演示中、您应该会发现比开箱即用的 cm 精度要好得多。 通过精密安装、储罐和设置、您可以将精度提高到5毫米以上、大多数测量结果都优于2毫米。

    线性调频脉冲配置也可能存在变化、但这些变化尚未经过测试。

    如果您现在有任何问题、请告诉我。


    谢谢、
    Akash